稳压输入24VCC
输出12V 3A
89mA 处的电压12v 下降到11.45
附加的原理图和 PCB 布局均取自数据表
现在显示了覆铜、但施加到 PCB 上。





纹波处于可接受的水平、整体电路运行良好、但我的客户要求我 提供更好的解决方案。
感谢你的帮助。
马可
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
稳压输入24VCC
输出12V 3A
89mA 处的电压12v 下降到11.45
附加的原理图和 PCB 布局均取自数据表
现在显示了覆铜、但施加到 PCB 上。





纹波处于可接受的水平、整体电路运行良好、但我的客户要求我 提供更好的解决方案。
感谢你的帮助。
马可
您好 Denislav、
不幸的是、我在实验室工作的时间更长、因此我匆忙地查找了较旧的线程(12岁)并进行了一些更改。 请提供您的意见。 提前感谢。
C48是24V 电源 单元的大容量电容器(以前的布局中没有电容器)、 相距很远
L3针对电流分流器1A 进行了更改
C4和其他钽电容器仅作为晶圆厂价格下降的钽
从接近 L2 (12V 输出)的 R2 (零欧姆)到 R22 (27K)和 R1 (3K)的反馈。 这些值来自具有中国防护板的模块。 I´ve 使用数据表公式计算它们、它们是正确的。
C41到 C44和 R33/R34 形成了一个截止滤波器、我不知道这是否会产生任何差动、因此、为了以防万一、可以用跳线绕过它们(JP2)。
您好、Richard、
输入通过货架 SMPS 进行24V 调节。 它的位置各不相同、直到最近才知道、所以修改了大容量电容。
输出似乎接近500mA / 12V、因此更换了线圈。 也在 LDO 之后添加一个 FB。
他要求低纹波、但它似乎在30mV 左右、因此我认为它很好、但谁知道。
正如我所说的,以上所有的功能都是正常的,所以如果修订是好的,我认为这个主题可能结束了。
此致、感谢大家。
马可