This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:即使在低电流下电压也会波动

Guru**** 2530270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430EVM-173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195251/tps5430-fluctuation-in-voltage-even-at-low-current

器件型号:TPS5430

稳压输入24VCC

输出12V 3A

在 WEBENCHRegistered电源设计器中计算出的组件值

89mA 处的电压12v 下降到11.45

附加的原理图和 PCB 布局均取自数据表

现在显示了覆铜、但施加到 PCB 上。

纹波处于可接受的水平、整体电路运行良好、但我的客户要求我 提供更好的解决方案。

感谢你的帮助。

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:  

    您能否提供 有关布局的更好图像、包括所有铜形状和 PH 节点的示波器波形。  

    我们可以更详细地进行查看。  

    此致、  
    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav、

    当然。 我在接下来的三天内离开实验室、这里是更多 PCB 详细信息。 我将稍后发送波形、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:  

    除了 PH 节点测量外、您是否可以检查 C4电容器的电压?

    看起来反馈 连接在靠近 C4电容器的位置。 请检查该电压在整个负载范围内是否稳定。  

    此致、  

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav、

    我在 LDO 输入引脚上的 L2之后获得了电压、这可能会产生影响?
    您是说我应该按照以下 TPS5430EVM-173设计中的方式推出 C4还是延长反馈轨道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav、


    不幸的是、我在实验室工作的时间更长、因此我匆忙地查找了较旧的线程(12岁)并进行了一些更改。 请提供您的意见。 提前感谢。

    C48是24V 电源 单元的大容量电容器(以前的布局中没有电容器)、 相距很远

    L3针对电流分流器1A 进行了更改

    C4和其他钽电容器仅作为晶圆厂价格下降的钽

    从接近 L2 (12V 输出)的 R2 (零欧姆)到 R22 (27K)和 R1 (3K)的反馈。 这些值来自具有中国防护板的模块。 I´ve 使用数据表公式计算它们、它们是正确的。  

    C41到 C44和 R33/R34 形成了一个截止滤波器、我不知道这是否会产生任何差动、因此、为了以防万一、可以用跳线绕过它们(JP2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    Denislav 目前是 OOO,但 从我的 POV 添加似乎是可以的。 客户要求改进的规格是什么?输入/输出工作范围是多少?

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    输入通过货架 SMPS 进行24V 调节。 它的位置各不相同、直到最近才知道、所以修改了大容量电容。

    输出似乎接近500mA / 12V、因此更换了线圈。 也在 LDO 之后添加一个 FB。

    他要求低纹波、但它似乎在30mV 左右、因此我认为它很好、但谁知道。

    正如我所说的,以上所有的功能都是正常的,所以如果修订是好的,我认为这个主题可能结束了。

    此致、感谢大家。

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    在进行上述更改之前、客户将 PH 波形发送至89mA / 12V (旧 PCB、20天后进行修改的新批次)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我懂了。 我现在将关闭该主题。 让我们知道在修改后是否存在任何其他问题。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是合理的、就好像它在 DCM 下运行、这在轻负载下是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!
    PCB 已经问世。 上述所有修改均按预期运行。 谢谢大家。 

    马可
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分