This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:增加输出电流越多、输出压降越高

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200940/lm2596-the-more-we-increase-the-output-current-the-higher-the-output-voltage-drop

器件型号:LM2596

您好!

我正在使用 LM2596-ADJ 以12V-3A 的输出来馈送24V 输入。

该直流/直流转换器在没有负载的情况下提供11.9V 和12V 的输出、但在 我连接一个 E.LOAD 后、电压将开始下降、直至在2.5A 电流下达到11V。

这对我正在进行的项目没有帮助、因为我们需要最低11.8V 电压(2A 或更高)。 我看到许多线程涉及 SMPS 输出电压的相同拓扑、但仍然找不到解决方案。

您能帮助我解决这个问题吗?

设计采用了 TI Webench 和数据表:(请单击图片放大)

D5: 二极管、肖特基、40V、5A  

L4: 固定 IND 68UH 80MOHM 7A

这是输出侧更放大的视图:

我甚至尝试更改为 LM2596固定输出12V、但同样的问题持续存在。

我们的项目非常关键、这样的压降将关闭整个系统。

我期待收到您的建议。

此致、

萨布林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    感谢您在设计中使用该器件。  

    您能否提供电感电流、SW 节点、输入和输出电压的任何波形? 和布局?   

    在哪里测量输出电压? 如果使用的电缆较长、则可能会看到 IR 掉线。  

    此致、

    理查德