This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:电流分辨率

Guru**** 2766665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200877/bq27220-current-resolution

器件型号:BQ27220

大家好、

客户收到一个有关 BQ27220的问题、电流分辨率是多少? 0.244mA 还是0.122mA?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    是的、这在技术上是正确的(160mV 满标量程)、但电量监测计会报告1mA 精度、因此固件实际上会限制分辨率。

    此致、

    怀亚特·凯勒