This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62056:过流保护响应时间

Guru**** 2390945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200481/tps62056-overcurrent-protection-response-time

器件型号:TPS62056

尊敬的专家:

我的客户有关于 TP62056的问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

TPS62056的数据表指出它有 TYP1.2A 电流限制功能、

并且过流保护功能在电流超过限值时起作用。

(1)超过限值多长时间后、该过流保护是否起作用?

(2)过流情况消失后、正常操作需要多长时间 ?

我无法从数据表中读取。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    电流限制是逐周期电流限制。  

    1.如果在一个开关周期中超过电流限制值、则过流保护将在下一个开关周期中起作用、加上一个典型值为50ns 的小内部传播延迟。

    2.与上面的项目1相同。 仅一个开关周期+ 50ns 传播延迟。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市