请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62056 尊敬的专家:
我的客户有关于 TP62056的问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
TPS62056的数据表指出它有 TYP1.2A 电流限制功能、
并且过流保护功能在电流超过限值时起作用。
(1)超过限值多长时间后、该过流保护是否起作用?
(2)过流情况消失后、正常操作需要多长时间 ?
我无法从数据表中读取。
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市