请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 你(们)好!
我们的客户希望更改 SOC (充电状态)。
4.11V (电池电压)- 90% SOC。
3.69V (电池电压)- 10% SOC。
在这种情况下、我们如何配置电量计。 如果可能、您能分享一些示例代码吗?
此致、
迈克尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好!
我们的客户希望更改 SOC (充电状态)。
4.11V (电池电压)- 90% SOC。
3.69V (电池电压)- 10% SOC。
在这种情况下、我们如何配置电量计。 如果可能、您能分享一些示例代码吗?
此致、
迈克尔