This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050RSMT

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200623/bq4050-bq4050rsmt

器件型号:BQ4050

你(们)好!

我们的客户希望更改 SOC (充电状态)。

4.11V (电池电压)- 90% SOC。

3.69V (电池电压)- 10% SOC。

在这种情况下、我们如何配置电量计。 如果可能、您能分享一些示例代码吗?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您无法设置预先确定的电压点来强制 SOC、这种测量方法不准确、并会导致不良结果。

    对于 CEDV、我们在低压点进行基于电压的校正、这些点也经过温度和负载调节、超过电压曲线的"拐点"、因此它们可以相当精确。

    此致、

    怀亚特·凯勒