主题中讨论的其他器件: TPS25946
我正在测试一个电路、当从同一电路板驱动三相无刷电机时、PG 输出会抖动。 电机脱离 VBAT 运行、VBAT 也是电子保险丝的输入。 IN、OUT、EN 和 PGTH 引脚都是干净的、没有干扰或压降。 VBAT 上有许多陶瓷旁路电容器、全部靠近该电路。 我能想到发生这种 PG 抖动是没有充分理由的。 有什么建议吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在测试一个电路、当从同一电路板驱动三相无刷电机时、PG 输出会抖动。 电机脱离 VBAT 运行、VBAT 也是电子保险丝的输入。 IN、OUT、EN 和 PGTH 引脚都是干净的、没有干扰或压降。 VBAT 上有许多陶瓷旁路电容器、全部靠近该电路。 我能想到发生这种 PG 抖动是没有充分理由的。 有什么建议吗?


如何将 LED EN 连接到电子保险丝?
LED EN 由微控制器静态驱动至逻辑高电平。 我已确认它会保持高电平并且不会产生干扰或切换。
2.我们可以探测 PG 引脚的上拉电源吗? 让我们看看它是否正常。
我已经探测了 PG 上拉电源并验证它是稳定的。
3、在 VIN 中发生破碎的原因是什么?
VIN (或 VBAT)连接到要驱动的电机的高侧、如示波器的 CH 4、信号电机 U 所示。
4.我认为唯一可能的原因可能是反向电流阻断(VOUT 高于 VIN) 或过流。
我想您可能正处于反向电流阻断的情况下、因为 VLED 上存在电容会使其保持不动、但当电机被驱动时、VBAT 突降至低于 VLED、并且反向电流将倾向于流向。 根据这一假设 、波形是否合理? 您能否描述引起所见波形的电子保险丝内部电路功能?