This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:电源正常抖动、具有清理和 PGTH

Guru**** 2529900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340826/tps25947-power-good-chattering-with-clean-out-and-pgth

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件: TPS25946

我正在测试一个电路、当从同一电路板驱动三相无刷电机时、PG 输出会抖动。 电机脱离 VBAT 运行、VBAT 也是电子保险丝的输入。 IN、OUT、EN 和 PGTH 引脚都是干净的、没有干扰或压降。 VBAT 上有许多陶瓷旁路电容器、全部靠近该电路。 我能想到发生这种 PG 抖动是没有充分理由的。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dugan:

    我会检查并在明天的 EOD 返回有关这一点。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用电源轨探头收集了一些放大的迹线、以查看 TPS25947输入端的 VBAT 和输出端的 VLED。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dugan:

    如何将 LED EN 连接到电子保险丝?

    2.我们可以探测 PG 引脚的上拉电源吗? 让我们看看它是否正常。

    3、在 VIN 中发生破碎的原因是什么?

    4.我认为唯一可能的原因可能是反向电流阻断(VOUT 高于 VIN) 或过流。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将 LED EN 连接到电子保险丝?
    LED EN 由微控制器静态驱动至逻辑高电平。 我已确认它会保持高电平并且不会产生干扰或切换。

    2.我们可以探测 PG 引脚的上拉电源吗? 让我们看看它是否正常。
    我已经探测了 PG 上拉电源并验证它是稳定的。

    3、在 VIN 中发生破碎的原因是什么?
    VIN (或 VBAT)连接到要驱动的电机的高侧、如示波器的 CH 4、信号电机 U 所示。

    4.我认为唯一可能的原因可能是反向电流阻断(VOUT 高于 VIN) 或过流。
    我想您可能正处于反向电流阻断的情况下、因为 VLED 上存在电容会使其保持不动、但当电机被驱动时、VBAT 突降至低于 VLED、并且反向电流将倾向于流向。 根据这一假设 、波形是否合理? 您能否描述引起所见波形的电子保险丝内部电路功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dugan:

    可能是 VIN 降至 VOUT 以下或 VOUT 跳至 VIN 以上、这会导致器件检测到反向电流。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我应该回答这个问题,但现在没有看到它。 这条线路似乎可能会将 VIN 降至 VOUT 以下。 这些电机从 VIN 拉取电流、而 VOUT 上有电容来保持该电压、与电机的需求相比、VOUT 上的负载较轻。 您能否介绍一下监控电流的内部电路及其在检测到负电流时的反应? 我想了解这里起作用的机制。 此外,其他用户是否遇到了这种情况,并找到了处理方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dugan:

    该器件具有反向电流阻断功能。 pass FET 将关闭。 请在 数据表中阅读8.3.7反向电流保护。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    Pass FET 的关断并不是主要的问题。 PG 输出的抖动会出现问题、尤其是因为 OUT 电压永远不会超过7.5V 下降阈值。 第8.3.11节说明 PG 为反向电流条件下变 L、因此它看起来芯片的行为符合指定的行为。 输入和输出之间的电容器是否值得一试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dugan:

    不建议在 IN-OUT 之间设置电容。 VIN 侧增加电容以及从 VOUT 到 GND 的一些负载(如100K)应有助于防止 VIN 下降和 VOUT 跳变。

    如果您不需要反向电流阻断、则可以使用 P2P 器件 TPS25946、因此 PG 在反向电流情况下不会变为低电平。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "当然是啊! 支持反向电流的电子保险丝!