您好、TI 团队、
我们将 TPS65270用于我们的一项设计。
以下是规格:
输入电压= 7V
Vout1 = 3.3V
Iout1 = 1.5A
Vout2 = 2.5V
Iout2 = 0.5A
选择的开关频率 是625k、我们运行了相位和交叉频率分析。 我未更改任何补偿电路元件、这与 EVB 参考设计相同。
请帮助查看结果、并建议是否需要进行任何更改。
e2e.ti.com/.../2251.TPS65270-3V3_2C00_-2V5-OUTPUT.TSC
我们现在处于分析阶段、因此、如果一切正常、我们将在此线程中分享最终原理图以供回顾。