This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65270:设计审查

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353497/tps65270-design-review

器件型号:TPS65270

您好、TI 团队、

我们将 TPS65270用于我们的一项设计。
以下是规格:

输入电压= 7V
Vout1 = 3.3V
Iout1 = 1.5A

Vout2 = 2.5V
Iout2 = 0.5A

选择的开关频率 是625k、我们运行了相位和交叉频率分析。 我未更改任何补偿电路元件、这与 EVB 参考设计相同。
请帮助查看结果、并建议是否需要进行任何更改。  

e2e.ti.com/.../2251.TPS65270-3V3_2C00_-2V5-OUTPUT.TSC

我们现在处于分析阶段、因此、如果一切正常、我们将在此线程中分享最终原理图以供回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saha:

    请让我尽快检查一下。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:
    非常感谢、等待您的回复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    我觉得很好。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的更新。

    您能否建议为任何应用选择的理想最小和最大相位以及交叉频率是多少?

    我们尝试通过使用数据表中提供的公式来反向计算参考设计中使用的 L 和 C 的值。 但是、计算值与设计中使用的值不同。 您能解释一下为什么会出现这种变化吗? 补偿电路中似乎也存在同样的问题。 我们是否遗漏了任何东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saha:

    我来核对一下您的问题、尽快与您联系。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下内容:

    "您能否建议为任何应用选择的理想最小和最大相位以及交叉频率是多少?"

    关于组件选择、我们将提供一系列外部组件。 公式给出了建议值、但并不意味着对于任何设计、只有通过公式计算出的值是正确的。 例如、对于 TPS65270电感器选择、数据表显示对于大多数应用、LIR 通常为0.1至0.3。 (LIR 系数表示电感纹波电流量与最大输出电流之比。) 因此、存在不同 LIR 的电感器值范围。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    很抱歉响应延迟。 我将检查一次并对您进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    感谢您发送通知。 期待更新。

    安德鲁