This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:输出功率和电源选择

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356431/bq25611d-output-power-and-power-source-select

器件型号:BQ25611D

大家好、我对这款器件有一些疑问、请查看以下内容:

1.假设此 IC 已通过 Vbus 连接到 USB c 作为主输入、并通过 BAT 连接已充电的备用电池。 USB C 将优先支持系统的电源、但是、如果系统需要将电源拉至 USB C 输入可提供的电源、是否会开启备用电池的电源路径以支持该电源? 如果是、情况是什么以及开关速度有多快?  

如果 D+和 D-悬空、那么输入电流限制设置为多少? 这个图是否与充电和支持功率相同?

3.此 IC 的最大电流输出为 ISW 为3.2A ,这意味着如果使用 USB C 作为输入,最大电流将被 上限为3.2A。 这句话是否正确?  

4. 如果 Vbus 不存在 USB C、且我们仅在 Vbat 连接备用电池来为系统供电、那么该 IC 在此条件下是否可以在升压模式下工作? 此电池的最大允许电流是10A (ISYS_OCP_Q4)还是1.2A (IBST_ACC)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请阅读第9.3.5.2节"动态电源管理"和第9.3.5.3节"补充模式"。 电池充电电流会降低、如果需要、会降至零以下进行补充。

    2.  BQ25611D 将检测到该适配器为未知,并将输入电流限制更改为500 mA。 但是、主机可以在输入源检测完成后对 IINDPM 寄存器位重新编程。

    3.可以从 SW 节点流出的最大电流为3.2A。最大输入电流也为3.2A。最大充电电流为3A。

    4.仅在已启用时才处于 OTG 模式。 ISYS_OCP_Q4主要是阈值检测、而最大 RMS 放电电流为6A。这些适用于通过系统对电池进行放电。 然而、最大升压输出电流限值实际上为 IBST_ACC。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    感谢您的快速响应、它对您有所帮助! 但我有以下问题:

    1.对于前面消息中的第4点、如果未启用 OTG 模式并且仅使用电池为系统供电、电池允许的最大放电电流是多少? 是否仍是6A?  

    2.对于 OTG 模式在这篇 文章中 我认为输出在 Vbus 上,所以 IBST_ACC 在下面的屏幕截图中是这个电流吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1.对系统而言是6A。

    2.是的,正确。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔