大家好、我对这款器件有一些疑问、请查看以下内容:
1.假设此 IC 已通过 Vbus 连接到 USB c 作为主输入、并通过 BAT 连接已充电的备用电池。 USB C 将优先支持系统的电源、但是、如果系统需要将电源拉至 USB C 输入可提供的电源、是否会开启备用电池的电源路径以支持该电源? 如果是、情况是什么以及开关速度有多快?
如果 D+和 D-悬空、那么输入电流限制设置为多少? 这个图是否与充电和支持功率相同?
3.此 IC 的最大电流输出为 ISW 为3.2A ,这意味着如果使用 USB C 作为输入,最大电流将被 上限为3.2A。 这句话是否正确?
4. 如果 Vbus 不存在 USB C、且我们仅在 Vbat 连接备用电池来为系统供电、那么该 IC 在此条件下是否可以在升压模式下工作? 此电池的最大允许电流是10A (ISYS_OCP_Q4)还是1.2A (IBST_ACC)?