Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSI3050 大家好、我在上一篇文章中提到了如何在 PSpice 中获取 TPSI3050模型以及设置仿真的某个地方说明吗? 还没有看到任何文献。 谢谢、Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dave、您好!
感谢您的关注并在 E2E 上与我们的团队取得联系! 请查看这篇文章[FAQ]如何使用 PSpice for TI 对 TPSI305x-Q1进行仿真、如果您有其他问题、敬请告知。
此致、
T·陈
固态继电器|应用工程师
Dave、您好!
我尝试模拟您的设置、但无法重现问题。 我进行了快速搜索、这看起来像是 TI 的 PSpice 问题、而不是我们的 TPSI305x-Q1模型的问题。 如果您在安装过程中选择了另一个目录而不是默认目录,这将导致某种权限问题,从而生成您看到的错误消息。


* This is the PSpice device and its parameters mapping file * * File Format of devParam.txt * Fields are separated by a space or tab. * * For Each record: * There are four fields on the line: <DeviceType> <noNamedParam>* NAMEDPARAMS: <namedParams>* * Where: * <DeviceType> is a device-type character. * <noNamedParam>* is a list of no-named parameters. * NAMEDPARAMS: is a key word. * <namedParams>* is a list of named parameters. * B C VALUE NAMEDPARAMS: IC D AREA NAMEDPARAMS: IC E F G H I DC ACPHASE NAMEDPARAMS: DC AC J K L VALUE NAMEDPARAMS: IC M Q R VALUE NAMEDPARAMS: TC1 TC2 S T U V DC ACPHASE NAMEDPARAMS: DC AC W Z
此致、
T·陈
固态继电器|应用工程师