This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:TPSI3050 PSpice 仿真

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355851/tpsi3050-tpsi3050-pspice-simulation

器件型号:TPSI3050

大家好、我在上一篇文章中提到了如何在 PSpice 中获取 TPSI3050模型以及设置仿真的某个地方说明吗? 还没有看到任何文献。 谢谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    感谢您的关注并在 E2E 上与我们的团队取得联系! 请查看这篇文章[FAQ]如何使用 PSpice for TI 对 TPSI305x-Q1进行仿真、如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tilden、那真是太棒了。 按照这些说明进行操作、仿真似乎运行一次、但是当我尝试更改电容器值(CVDRV)时、它始终会出现如下所示的错误。 有什么想法吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我尝试模拟您的设置、但无法重现问题。 我进行了快速搜索、这看起来像是 TI 的 PSpice 问题、而不是我们的 TPSI305x-Q1模型的问题。 如果您在安装过程中选择了另一个目录而不是默认目录,这将导致某种权限问题,从而生成您看到的错误消息。  

    1. 尝试导航到 "devparam.txt"  然后选择"Add as Global"。  然后再次尝试仿真。 对我来说,它是在 "C:\Cadence\PSpiceTI\tools\pspice\library "

    2. 如果"devparam.txt"不存在、请将此附加的.txt 文件复制到文件夹中、添加到库路径中的全局文件、然后再次尝试仿真。
      * This is the PSpice device and its parameters mapping file
      *
      * File Format of devParam.txt
      * 	Fields are separated by a space or tab. 
      *
      * For Each record:
      *	There are four fields on the line: <DeviceType> <noNamedParam>* NAMEDPARAMS: <namedParams>* 
      *   Where:
      * 	<DeviceType> is a device-type character.
      * 	<noNamedParam>* is a list of no-named parameters.
      *   NAMEDPARAMS: is a key word.
      * 	<namedParams>* is a list of named parameters.
      *
      
      B 
      C VALUE NAMEDPARAMS: IC 
      D AREA NAMEDPARAMS: IC
      E 
      F 
      G 
      H 
      I DC ACPHASE NAMEDPARAMS: DC AC
      J 
      K 
      L VALUE NAMEDPARAMS: IC
      M 
      Q 
      R VALUE NAMEDPARAMS: TC1 TC2
      S 
      T 
      U 
      V DC ACPHASE NAMEDPARAMS: DC AC
      W 
      Z 
      

    我提到了主题和主题。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师