我有一个使用 LM3676SD-3.3稳压器的设计、此设计已在生产中有一段时间没有出现任何问题。 我们执行了次要的电路板版本、该版本未接触到稳压器或其布局、现在也出现了导致其他系统问题的3.3V 电源轨上的意外噪声。
这个问题似乎出现在某些主板上、而不是指向可能制造问题的其它主板上、但是到目前为止我还不能确定原因。 是否有人使用此器件观察到类似结果或对其原因有任何建议?
我考虑了与 MODE (引脚3)的连接是否可能存在焊接连接不佳并允许稳压器切换工作模式、但它似乎被拉至高电平一直强制器件进入 PWM 模式。
导致这个噪声的 V_SYS 范围也取决于负载、在3.3V 电源轨上、标称负载为~μ A 300mA 时、在 V_SYS 上产生的噪声大约为3.6V 至3.8V
在~μ A 50mA 的减少负载上、噪声移到 V_SYS = 3.4V 至3.6V。
电路实现: 
下面的捕捉显示了输入电压(V_SYS)在整个噪声范围内从4V 向下一直到3.3V、再返回到4V。 在所有表现出此问题的电路板上、噪声在重现性方面极高、Ch1是3.3V 输出轨的交流耦合测量。

下图显示了三种输入电压下40us/div 的电压轨。 当 V_SYS = 3.46V=和3.81V 时、输出是干净的。 在 V_SYS = 3.59V 时、可以清楚地看到噪声(~150mV @~28kHz)。
VSYS = 3.46V 
V_SYS = 3.59V 
V_SYS = 3.81V