This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3676:与输入电压相关的噪声问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353384/lm3676-input-voltage-dependent-noise-issue

器件型号:LM3676

我有一个使用 LM3676SD-3.3稳压器的设计、此设计已在生产中有一段时间没有出现任何问题。  我们执行了次要的电路板版本、该版本未接触到稳压器或其布局、现在也出现了导致其他系统问题的3.3V 电源轨上的意外噪声。

这个问题似乎出现在某些主板上、而不是指向可能制造问题的其它主板上、但是到目前为止我还不能确定原因。  是否有人使用此器件观察到类似结果或对其原因有任何建议?

我考虑了与 MODE (引脚3)的连接是否可能存在焊接连接不佳并允许稳压器切换工作模式、但它似乎被拉至高电平一直强制器件进入 PWM 模式。

导致这个噪声的 V_SYS 范围也取决于负载、在3.3V 电源轨上、标称负载为~μ A 300mA 时、在 V_SYS 上产生的噪声大约为3.6V 至3.8V

在~μ A 50mA 的减少负载上、噪声移到 V_SYS = 3.4V 至3.6V。

电路实现:

下面的捕捉显示了输入电压(V_SYS)在整个噪声范围内从4V 向下一直到3.3V、再返回到4V。  在所有表现出此问题的电路板上、噪声在重现性方面极高、Ch1是3.3V 输出轨的交流耦合测量。

下图显示了三种输入电压下40us/div 的电压轨。  当 V_SYS = 3.46V=和3.81V 时、输出是干净的。  在 V_SYS = 3.59V 时、可以清楚地看到噪声(~150mV @~28kHz)。

VSYS = 3.46V

V_SYS = 3.59V

V_SYS = 3.81V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    您可以尝试以下测试:

    1. 添加一个额外的10 uF 输出电容器、
    2. 将故障电路板上的 IC 与工作电路板上的 IC 交换。 然后检查两个电路板是如何运行的。
    3. 也探测 SW 引脚、以获得  V_SYS = 3.59V 时的示波器屏幕截图。 我想看看该器件是否真正处于 PFM 模式。

    您是否可以共享布局? 如果需要、您可以通过电子邮件完成。  

    LM3676由什么供电? 您是否也使用电阻负载进行了实验?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3676为 FPGA 上的显示屏、uC 和 IO 电压供电。  在测试过程中、我逐渐移除了负载、具体做法是完全断开 FPGA、然后断开显示器、最后将 uC 保持在复位状态(无法实际断开 uC)。  移除这3个元件后、负载非常低(~20mA)并且大部分是电阻性的。  在全部3个精简负载配置中、我看到相同的噪声、但是处于不同的 V_SYS 范围。

    下面是突出显示了 LM3676元件的稳压器布局快照。  我们很快就会获得有关第1项和第3项的其他图表、IC 交换可能需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是除3.3V 电源轨之外的 SW 节点图、结果表明该线路为3.3V 测量增加了更多噪声、但仍然可以观察到潜在问题。

    V_SYS = 3.6V AD 40us 和400nS/div。  存在输出噪声

    V_SYS = 3.8V AD 40us 和400nS/div。  输出噪声 不再存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢屏幕截图。 在我看来、产生该噪声的原因似乎是器件在特定 VIN 条件下在100%模式和 PWM 开关之间转换。 当 VIN 进一步降低时、它转换为100%模式。 如果 VIN 变高、则转换为 PWM 开关。

    问题可能是 VIN 信号在接近100%转换点时噪声非常大、导致器件100%进出。

    您是否可以尝试在 IC VIN 和 GND 引脚附近添加另一个输入电容器。 电流值要稍微远一点。 当输入电容器更远时、VIN 上的开关纹波更高。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了额外的输入电容器、但它对噪声问题没有影响。 我 还获得了其他板来进一步调试这一点、请参阅下面的说明。  根据此附加测试、我想看看您是否有进一步的见解。  此时、我们希望对电极垫下方的调节器冷接点进行 X 射线检查、然后更换部件、看看它是否解决了不良设备的问题。

    下面的单元1显示了一个清晰的系统级故障(SD 卡故障)。当器件在较差的电压范围内运行时、我们已经使用了此电路板、显示的这些图像可供参考。

    我们的合同制造商对器件2和器件3进行了筛选、以验证没有 SD 卡故障。  单元2在输入电压约为3.6V 时仍然出现噪声、但噪声程度要小得多。  在整个输入电压范围内、单元3的3.3V 输出上没有可观察到的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的更新。 由于一些电路板正常工作、而一些电路板无法正常工作、因此在有工作电路板和有故障电路板之间交换器件是合理的。 这会让我们知道某些单元比其他单元更敏感。 如果故障部件在良好的电路板上出现故障、也应 在之前的修订电路板上检查此部件。

    您已经能够检查添加输出电容器是变好还是变差了吗?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们尝试了输入和输出电容模块、对噪声水平或我们看到的频带都没有任何明显的影响。

    我在以前的电路板版本上没有看到过这种情况、并且稳压器部分 的布局未更改、输入/输出电容的位置和值在当前产品板上与之前的两个版本上是相同的。

    我们将考虑更换稳压器、看看它是否会改变性能。  我们一直在讨论是否存在假冒器件问题、TI 是否会提供任何服务或 建议来评估所移除的器件以确定它们是否为正品 TI 器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在卷带上有图片或批次 ID、我可以内部查看是否是 TI 材料。 物料是否 通过经销商采购?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的图片显示了生产中使用的器件的卷带。  我问我们的 CM、看上去这些实际上是直接从 TI 购买的、因此我怀疑这不是导致我们出现问题的原因、但如果您能在内部验证这些信息、我们绝对不会这么做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了批号、它是 TI 材料。 所以您可以排除这种可能性。