请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552872-Q1 데이터시트에 있는 애플리케이션을 이용하여 12V/2A 제품을 설계했습니다。
본 제품의 온도 테스트 중 110도에서 레귤레이터가 작동하지 않는 증상이 있었습니다 μ A。
해결책을 알고 싶습니다 μ A。

입력전압 Ω:9~33VDC
출력 전압 Ω:12VDC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
데이터시트에 있는 애플리케이션을 이용하여 12V/2A 제품을 설계했습니다。
본 제품의 온도 테스트 중 110도에서 레귤레이터가 작동하지 않는 증상이 있었습니다 μ A。
해결책을 알고 싶습니다 μ A。

입력전압 Ω:9~33VDC
출력 전압 Ω:12VDC