请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176-Q1 大家好!
问题。 考虑到无需偏置输入的仅升压应用。 其引脚是否可以简单地保持悬空?
考虑到它只是一个可选的次级电源输入、我认为这应该没问题。
Webench 推出了一种设计、在该设计中、即使没有馈电、也可通过100nF 电容器绕过偏置电源。
PSpice 拒绝偏置浮动进行仿真、或像 Webench 展示的那样简单绕过。
数据表未提及引脚在未使用时如何处理。
有人可以澄清一下吗?
谢谢。
乔伊