This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:未使用时偏置引脚-有歧义

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357025/lm5176-q1-bias-pin-when-unused---ambiguous

器件型号:LM5176-Q1

大家好!

问题。 考虑到无需偏置输入的仅升压应用。 其引脚是否可以简单地保持悬空?

考虑到它只是一个可选的次级电源输入、我认为这应该没问题。

Webench 推出了一种设计、在该设计中、即使没有馈电、也可通过100nF 电容器绕过偏置电源。

PSpice 拒绝偏置浮动进行仿真、或像 Webench 展示的那样简单绕过。

数据表未提及引脚在未使用时如何处理。

有人可以澄清一下吗?

谢谢。

乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此处建议 将其连接到 GND。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您回答我的问题。 非常感谢。

    此致、预祝您在周末过得愉快。

    乔伊