请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76972 主题中讨论的其他器件: BQ76952、BQ76942
尊敬的 TI 论坛社区:
我想提出有关 BQ76972设计参考的问题。 基于提供的有关 BQ76972的链接、BQ76952的更高精度版本。 如果我们要使用此 IC 创建 BMS、是否可以使用与 BQ76952类似的参考设计或 与 BQ76942类似的参考设计? (如 TIDA-010247 或 TIDA-010247)原因、我没有找到 IC 的特定参考设计。