This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:BQ76972与 BQ76952或 BQ76942相关的设计参考

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76972, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356711/bq76972-design-reference-between-bq76972-relating-with-bq76952-or-bq76942

器件型号:BQ76972
主题中讨论的其他器件: BQ76952、BQ76942

尊敬的 TI 论坛社区:

我想提出有关 BQ76972设计参考的问题。 基于提供的有关  BQ76972的链接、BQ76952的更高精度版本。 如果我们要使用此 IC 创建 BMS、是否可以使用与 BQ76952类似的参考设计或 与 BQ76942类似的参考设计? (如 TIDA-010247 或 TIDA-010247)原因、我没有找到 IC 的特定参考设计。


链接: 开发板-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fairuz,

    如该链接中所述、BQ76942/BQ76952的任何资源都可用于 BQ76972。  

    BQ76972是 BQ76952的直接替代器件。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢!