大家好!
我在一个设计中使用 TPS259813ARPWR 来控制器件的输出电流。 在本例中、我已将其配置为使用 ILIM 引脚中的3.3K 电阻器提供~2A 输出、我会看到一些奇怪的行为、我将尝试在此处解释:
该电路在短短几秒钟内似乎正常工作、然后它会突然关闭输出。 即使负载远不超过2A 限制、也会发生这种情况、仅连接一个 LED。 输出处于活动状态的时间有点随机、有时仅为1-2秒、然后断电、有时约为20秒... 视情况而定。 一段时间后、输出关闭、它会再次重新启动输出、LED 再次闪烁、无需触摸任何东西...
我做了一些测量、以检查那里可能发生什么情况(我检查了温度、它远离工作最大额定值、我还测量了 PG 信号被拉至低电平时是否存在一些过压/欠压、 但输入电压稳定)、但我找不到器件在哪些情况下可以下拉 PG 线路、然后在不复位器件的情况下自动重新启用它。 我在数据表中找不到此信息...
你们中的任何人是否对可能发生的事情或我可以检查的其他事情有任何了解?
谢谢!!