尊敬的先生:
我们在设计中使用 TI BQ40Z80 IC 来设计具有6芯串联配置的定制 BMS 电池组。 我们正在 BMS 和 PRECHARGE 中使用 PDSG 功能、您能否回顾我们的设计并帮助我们了解是否存在任何故障、以便我们在之前进一步纠正。 以下是我们设计 BMS 时所依据的参数:
COV:4.2V/节
CUV: 每节电池2.5 V
OCC:2000 mA
OCD: 2500 mA
我已附加了我们的设计原理图和 srec 文件、供您参考、请查看。 我还想知道、除了 BQ40Z80之外、还有任何其他可用于6芯片配置的 BQ 芯片、能够满足我们上述要求。
此致;
舒伯姆
e2e.ti.com/.../4544.BMS.pdfe2e.ti.com/.../BMS-NEW-srec.zip