This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80设计审核

Guru**** 2340120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353034/bq40z80-bq40z80-design-review

器件型号:BQ40Z80

尊敬的先生:

我们在设计中使用 TI BQ40Z80 IC 来设计具有6芯串联配置的定制 BMS 电池组。 我们正在 BMS 和 PRECHARGE 中使用 PDSG 功能、您能否回顾我们的设计并帮助我们了解是否存在任何故障、以便我们在之前进一步纠正。 以下是我们设计 BMS 时所依据的参数:
COV:4.2V/节
CUV: 每节电池2.5 V
OCC:2000 mA
OCD: 2500 mA

我已附加了我们的设计原理图和 srec 文件、供您参考、请查看。 我还想知道、除了 BQ40Z80之外、还有任何其他可用于6芯片配置的 BQ 芯片、能够满足我们上述要求。

此致;
舒伯姆
e2e.ti.com/.../4544.BMS.pdfe2e.ti.com/.../BMS-NEW-srec.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    关于发送的原理图、与 bq40z80EVM 相比、一切看起来都很好。 我建议在 SCL/SDA 线路上添加火花隙、在 PACK 连接时要添加另一层 ESD 保护。

    我相信、目前唯一一款具有集成保护功能并符合您的6s 要求的监测计是 bq40z80。

    是否可以发送电量监测计设置的.gg 文件、以便我们可以确认已正确设置保护?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    下面我附上了 gg.csv 文件、您可以查看参考。 我还想问另外一件事、我在测试期间观察到这些问题。 假设我正在给我的电池组充电,当任何电芯电压超过 COV 参数时,它相应的 COV 标志设置和 BMS 进入关断模式,如果我是对吗?
    要从关闭模式恢复它,我正在将我的 BMS 的电池组+和电池组-连接到充电器(这是不是可以 做这些?)。 我的 BMS 之前根据这些标准工作。 但昨天、当我的 BMS 进入关断模式时、它无法从其中恢复、这意味着 SCL 和 SDA 线路不通信、BQ Studio 无法打开。

    请查看这些内容、如果还有其他方法可以从关断模式恢复我的 BMS、请提供建议。

    此致、
    Shubhame2e.ti.com/.../NEW_5F00_1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    触发 COV 参数后、应发生以下一组操作:

    正如您所说的,希望 SafetyStatus()中的 COV 标志会被设置,同时 CHG FET 会通过 xchg 位被设置而被禁用。

    但是、我不确定电量监测计是否应该立即进入关断状态、因为这不是列出的触发保护的操作之一。 随着电芯过压保护、可能会发生另一种关断情况。 为了弄清可能发生关断的原因、我认为需要使用.log 文件使电量监测计进入 COV。

    以下操作应允许电量监测计从 COV Protections 中恢复:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    光绘文件已发布、电路板正在生产中。 我们已经在中看到了评估电路板设计、其中未添加此类火花隙元件、但两条并联的导电迹线用于减少电压火花。 到目前为止、我们无法在我们的板中执行此操作。 您能否建议一些替代方法、即是否有任何基于火花隙的组件可用、因此我们可以发送器件型号、让其连接到接地的 SDA 和 SCL 线路。 此外、先生、我将附加下面的 gerber 文件、请同时检查一下、并告诉我它是否正确布线或是否需要进行一些更改。
    e2e.ti.com/.../OneDrive_5F00_2024_2D00_04_2D00_25.zip

    正在等待您的回复、

    此致、
    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    如果可能、您能否发送电路板的原理图和电路板布局文件(在光绘版本发布之前)? 这样、我们在审查设计时就能有更好的理解。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您能告诉我之前发布的 Gerber 版本中的含义是什么吗? 如果您需要、我们以前有过修订版文件、可提供给您。

    此致、
    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    很抱歉耽误你的时间。 我要求提供原理图文件和电路板布局文件(。 如果使用的是 Altium、则为 PcbDoc 类型文档)、因为这样我们就可以从整体上了解布局。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看下面随附的文件以供参考、如果您发现任何不当之处、敬请告知。 以下是原理图和布局文件。
    e2e.ti.com/.../BMS.SchDoce2e.ti.com/.../OGI_5F00_BMS.PcbDoc

    等待您的响应、

    此致、
    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    查看发送的文件、可以发现不合适的直接原因并不多、因为此设计与 bq40z80EVM 非常相似。 我看到的唯一区别是 bq40z80 EVM 上的 PDSG 与您的设计之间的不同。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺