This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:VSEL 开路以实现3.3V 输出

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358127/tps62802-vsel-open-for-3-3v-output

器件型号:TPS62802

大家好、

我的客户需要3.3V 输出。

在原来的问题,费宾桑回答"不应该有一个限制"。 我们可以打开 VSEL 引脚了吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E、

    [quote userid="187530" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358127/tps62802-vsel-open-for-3-3v-output 是否可以打开 VSEL-pin?

    我建议使用更高的电阻器值、而不是使其保持开路、因为该引脚的另一个功能是模式选择(PFM PSM/PSM)、数据表中未定义该引脚保持开路。

    谢谢。此致、

    Moheddin。