请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62802 大家好、
我的客户需要3.3V 输出。
在原来的问题,费宾桑回答"不应该有一个限制"。 我们可以打开 VSEL 引脚了吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户需要3.3V 输出。
在原来的问题,费宾桑回答"不应该有一个限制"。 我们可以打开 VSEL 引脚了吗?
此致、
您好!
感谢您使用 E2E、
[quote userid="187530" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358127/tps62802-vsel-open-for-3-3v-output 是否可以打开 VSEL-pin?我建议使用更高的电阻器值、而不是使其保持开路、因为该引脚的另一个功能是模式选择(PFM PSM/PSM)、数据表中未定义该引脚保持开路。
谢谢。此致、
Moheddin。