This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5812:我们是否应该在运行期间担心 LED 上的反向电压问题?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356469/lp5812-should-we-worry-about-reverse-voltage-on-the-leds-during-operation

器件型号:LP5812

我们计划在具有4个 RGB LED 的产品中使用 LP5812。 为了实现这一点、我们将利用 TCM 功能。

当我们选取 LED 进行设计时、我们注意到 LED 器件型号存在持续反向电压问题、这会导致 LED 损坏。  

假设我们按照数据表中的图9-8来设置电路、LED_A0持续发光。 这对于 LED_B2会有问题吗、因为它看到反向电压、例如-3V? 答案是否取决于我们是否启用了 PWM 功能?  

针对此问题、您可以假设我们没有超过 LED 数据表中的绝对最大反向电压。 那么、问题更大一点、如果我们的反向电压处于 LED 数据表规格范围内(例如-3V)、是否存在问题?

LED 器件型号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家不在办公室、返回后会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reuben:

    很抱歉这么晚才回复。

    是的、根据您的了解、无论启用 PWM 功能、LP5812在 TCM 模式下都没有反向电压。 根据我之前收到的客户反馈、我认为没有问题。

    实际上、是否耐受反向电压取决于 LED、因此我建议您联系 LED 制造商来再次确认。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    感谢您的答复。

     对于此反向电压用例、您内部测试中是否有任何推荐的 LED 系列或推荐的 LED 制造商?  

    此致、
    鲁本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    实际上、我们还没有对任何 LED 执行此类测试。 但是我们有这么多的设计案例、根据我们客户的经验、我们在反向电压方面没有任何问题。

    BR、Jared