Other Parts Discussed in Thread: LP5812
我们计划在具有4个 RGB LED 的产品中使用 LP5812。 为了实现这一点、我们将利用 TCM 功能。
当我们选取 LED 进行设计时、我们注意到 LED 器件型号存在持续反向电压问题、这会导致 LED 损坏。
假设我们按照数据表中的图9-8来设置电路、LED_A0持续发光。 这对于 LED_B2会有问题吗、因为它看到反向电压、例如-3V? 答案是否取决于我们是否启用了 PWM 功能?
针对此问题、您可以假设我们没有超过 LED 数据表中的绝对最大反向电压。 那么、问题更大一点、如果我们的反向电压处于 LED 数据表规格范围内(例如-3V)、是否存在问题?
LED 器件型号: