Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62913 团队、您好!
为了降低同步时钟的压摆率、可以使用 RC 滤波器、如下所示。 在1.1V (开启)和0.4V (关闭)的阈值下、同步是否仍能正常工作、因为占空比将超出规格?
同步输入是否具有内部施密特触发器?

感谢您发送编修。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.