This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:违反占空比?

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353925/tps62913-duty-cycle-violation

器件型号:TPS62913

团队、您好!

为了降低同步时钟的压摆率、可以使用 RC 滤波器、如下所示。 在1.1V (开启)和0.4V (关闭)的阈值下、同步是否仍能正常工作、因为占空比将超出规格?

同步输入是否具有内部施密特触发器?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    该器件将检测 EN/SYNC 上的电压并使电压高至1.1V、使电压低至0.4V、并据此创建占空比。  

    是的、这个特性应该由内部 施密特触发实现。

    此致、

    吴艾玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、您好!

    还能告诉我、上图中的红色曲线(在低通滤波器之后)是否适用于 SYNC 引脚吗?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    为什么要降低时钟的压摆率? 考虑到抗噪性吗?  

    是、只要时序要求和电压电平都满足 EC 表中的以下规格、施加的信号就适用于 SYNC 引脚。

    此致、

    吴艾玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    在我这边添加更多评论。  我们已在占空比超出数据表中45%-55%限制的情况下测试了 TPS62913、未看到任何问题。  下面显示了一个使用70%占空比的外部 SYNC 运行的器件示例:

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所说的"一流的支持!" :-)

    非常感谢、Hans