你好。
到目前为止、我的公司在三个设计中使用了 TPS65130、我知道至少有三个设计。 我们有两个器件的多个原型版本。 大家都知道、我们有近50个包含该器件的单个器件。 直到最新项目上的最新原型、我们才遇到任何问题。 我们进行了15个单元的原型运行。 在这15个器件中有两个器件上、TPS65130的负输出未调节。 输出为~0V。 我有很多有关这些设计以及该问题的文档。 所以我不知道我能包含多少。 我将原理图发布在此处。 我还有一个电子表格、其中使用数据表中的信息计算无源器件的正确值、但我不知道如何包含这些值。
应该说、我没有设计这个、只有在出现负输出问题时才要求我对它进行调试。 也许我犯了一个错误、但是我制作的电子表格为电路计算出的值与在设计中实际找到的值不同。 有些值看起来好像是为-10V 输出选择的。 该设计应提供+15V @50mA 和-15V @ 50mA、但负输出只为只消耗5mA 之类电流的一个双运放 IC 提供负电压。
我们通过检查是否存在短路电容器开始调试、但未找到任何电容器。 我检查了"好"的电路板和"坏"电路板上的所有节点电压、但唯一的真正发散是-15V out、然后是运算放大器引脚上需要-15V 的值。 我将包括四张对此进行描述的图像。 我不确定文件名是否显示、但这就是它们的区别、因此如果看不到、我可能需要重新执行此操作。 (抱歉、这是我在 TI 发布的第一篇文章。) 这四个图像是工作和非工作单元的电路板顶部和底部的节点电压、总共为四个。
我还包括在不工作的电路板上切换每个通道输出的示波器图像(抱歉质量差)。 正15V 输出看起来是正确的、我看到数据表中显示的周期性开关。 除了一些随机间隔的持续时间约为60ns 的正5V 脉冲外、负15V 输出很低。
有人是否熟悉此类问题以及问题的解决方法? 我在 TI 论坛和 EEVblog 等类似网站上找到了大约10个不同的文章、关于这个具体问题的信息、在 TPS65130上没有负面输出、但我似乎没有看到任何解决方案。 我看到很多人都谈到这种 IC 对寄生效应敏感、并且布局非常重要。
提前感谢! 我将在这里发布图片。