This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:负输出未知问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355829/tps65130-unknown-issue-with-negative-output

器件型号:TPS65130

你好。  

到目前为止、我的公司在三个设计中使用了 TPS65130、我知道至少有三个设计。  我们有两个器件的多个原型版本。  大家都知道、我们有近50个包含该器件的单个器件。  直到最新项目上的最新原型、我们才遇到任何问题。  我们进行了15个单元的原型运行。  在这15个器件中有两个器件上、TPS65130的负输出未调节。  输出为~0V。  我有很多有关这些设计以及该问题的文档。  所以我不知道我能包含多少。  我将原理图发布在此处。  我还有一个电子表格、其中使用数据表中的信息计算无源器件的正确值、但我不知道如何包含这些值。  

应该说、我没有设计这个、只有在出现负输出问题时才要求我对它进行调试。  也许我犯了一个错误、但是我制作的电子表格为电路计算出的值与在设计中实际找到的值不同。  有些值看起来好像是为-10V 输出选择的。  该设计应提供+15V @50mA 和-15V @ 50mA、但负输出只为只消耗5mA 之类电流的一个双运放 IC 提供负电压。   

我们通过检查是否存在短路电容器开始调试、但未找到任何电容器。  我检查了"好"的电路板和"坏"电路板上的所有节点电压、但唯一的真正发散是-15V out、然后是运算放大器引脚上需要-15V 的值。  我将包括四张对此进行描述的图像。  我不确定文件名是否显示、但这就是它们的区别、因此如果看不到、我可能需要重新执行此操作。  (抱歉、这是我在 TI 发布的第一篇文章。)  这四个图像是工作和非工作单元的电路板顶部和底部的节点电压、总共为四个。

我还包括在不工作的电路板上切换每个通道输出的示波器图像(抱歉质量差)。  正15V 输出看起来是正确的、我看到数据表中显示的周期性开关。  除了一些随机间隔的持续时间约为60ns 的正5V 脉冲外、负15V 输出很低。

有人是否熟悉此类问题以及问题的解决方法?  我在 TI 论坛和 EEVblog 等类似网站上找到了大约10个不同的文章、关于这个具体问题的信息、在 TPS65130上没有负面输出、但我似乎没有看到任何解决方案。  我看到很多人都谈到这种 IC 对寄生效应敏感、并且布局非常重要。  

提前感谢!  我将在这里发布图片。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    您是否尝试过重新焊接有问题的 IC 以检查是否是电路板组装问题?

    与您之前的项目相比、您对最新原型进行了任何更改吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。  在两个问题板上、我们首先回流焊 IC、然后完全替换 IC 以及二极管和一些无源器件。  无论问题是什么、都不是组件本身。   

    此板的上一版本是由我的老板的团队设计的、而他们还在前一家公司工作。  当时我不是团队的一员。  前一家公司还在运营、我还没有拿到相关文档。  尽管如此、我的老板已经向我保证、在两次修订之间、这个电路没有以任何方式、无论是电路图还是布局。  所以、我最好的答案是否定的。

    上周、我和装配厂呆了一天、他们联系了制造 PCB 的电路板厂、寻找他们的探头文档。  我们订购了15次、他们为产量进行了20次制造厂、并且表示其中三次因"开孔和短裤"而被拒绝。  我们已经尝试,失败,到目前为止,获得这些文档,或至少让他们给我们一个更详细的解释,而不仅仅是"开路和短路"。  我觉得3/20似乎很高,但汇编者说,这是共同的高端,但不是不共同的。  我们收到的所有设备显然都通过了测试、供应商则保证了质量。  汇编器为其 QA 辩护、并将手指指向 PCB 供应商。  我还不知道该怎么想,但它是很难归咎于设计,因为绝大多数工作。  说着,就像我在原来的岗位上所拥有的一些消极的价值观似乎对我不利。

    希望这些信息有所帮助。

    谢谢!

    贾斯廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家不在办公室、返回后会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    您的意思是3个电路板发现了问题、在您更换了包括 IC 在内的组件后、问题仍然存在、并遵循电路板?

    如果是、您是否曾尝试将问题板上首先出现的 IC 重新焊接到正常的板上、以查看-15V 电压是否良好? 如果不同电路板上的相同 IC 产生不同结果、则我们仍然需要认为电路板会出现这个问题。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这基本上是正确的、除了2块电路板、而不是3块电路板。  我会尝试你的建议。  由于我们已经尝试了很多事情、我们开始对电路板感到好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    没错、这也是我们所说的 A-B-A 测试、它有助于确定问题是归咎于 IC 还是 PCB 板。

    Br

    帕特里克