This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546EVM:MLCC 额定电压

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357837/tusb546evm-mlcc-voltage-rating

器件型号:TUSB546EVM

您好!

是否测试了20V 电源路径? 查看 BOM、可以看到、C3和 C14的额定电压为16V VDC。 是否预计可在20V 输入下工作?

此致、

Tomás 阿尔梅达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    查看原理图、20V 电源路径仅是输出、而不是输入。

    您可以从器件 D4中看到这一点、只允许电流离开板(Board_20V -> SYS_DC_OUT)

    此 EVM 设计为仅在5V 电源下工作。 我认为该20V 路径曾作为实现20V VBUS 的示例、但它不是 EVM 的预期用途。  

    此致!

    谢恩