请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB546EVM 您好!
是否测试了20V 电源路径? 查看 BOM、可以看到、C3和 C14的额定电压为16V VDC。 是否预计可在20V 输入下工作?
此致、
Tomás 阿尔梅达
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否测试了20V 电源路径? 查看 BOM、可以看到、C3和 C14的额定电压为16V VDC。 是否预计可在20V 输入下工作?
此致、
Tomás 阿尔梅达