This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:VDD 在电池欠压锁定状态下保持接通阈值电压-可能的解决方案?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352317/bq25150-vdd-remains-on-in-battery-undervoltage-lockout-threhshold-voltage---possible-solution

器件型号:BQ25150

您好、Juan:

这是该 TT 的后续步骤:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324212/bq25150-vdd-remains-on-in-battery-undervoltage-lockout-threhshold-voltage/5043067?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25150%20hamid#5043067

关于将 BUVLO 阈值降低到2.9伏的想法、根据 BQ25150手册、该值不可行、只有2.8伏。 请问您对此有何反馈?

要解决此问题、还可以采用以下方法:

设置: 存在外部电源(5伏)、蓄电池电压为3伏。

步骤:

1.定期采集电池电压;  

主题。 如果电池电压低于或等于3V、则准备 PMU 进入运输模式(ICCTRL0、位7设置为1);

2b.  如果电池电压大于3V、设定 PMU 为正常模式(ICCTRL0、位7设定为0);

在情况2a 中、如果外部电源不再有效、则应正确关闭器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    Unknown 说:
    请给我提供您的反馈吗?

    正确、BUVLO 只能使用2.8V 或3.0V、不过我的错误是无法选择2.9V。

    关于您的解决方案、我相信这会起作用。 板载 ADC 可用于收集这些测量数据。 为了提高精度、如果可能、我会考虑取几个读数的平均值、但这样主机控制器就可以决定器件何时应进入运输模式、以更大限度地降低静态电流消耗并关闭电源轨。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的回复。

    关于这种效应,意外的350-400 uA 消耗,你是否能够重现此场景?

    提前感谢!

    里卡尔多·盖亚蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    我相信我能够重现此场景、不过是在一段时间以前、因此我不记得有关电流消耗的详细信息。 我将再次尝试重新创建、以确认最后的电流消耗。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    有关该问题的更新。

    为了解决此问题、与上面报告的步骤相比、还需要执行其他步骤:

    设置:  存在外部电源(5伏)、蓄电池电压为3伏。

    步骤:

    1.定期采集电池电压;  

    主题。 如果电池电压低于或等于3+最高电压、则将 BATUVLO 设置为2.6V、并准备 PMU 以进入运输模式(ICCTRL0、位7设置为1);

    2b.  如果电池电压大于3V、将  BATUVLO 设置为3.0V 、并将 PMU 设置为正常模式(ICCTRL0、位7设置为0);

    在情况2a 中、如果外部电源不再有效、则应正确关闭器件。

    我在 BATUVLO 将电压测试为2.8V 时测试了方案、不过仍然存在意外的电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    感谢您的分享。 此调整是否可以防止器件在3V 时使 BATUVLO 阈值跳变而不是进入运输模式?  

    我能够重新创建电流消耗。 我认为它与 BUVLO 比较器状态有关。 可以通过更改 BUVLO 阈值来退出此更高电流消耗状态、可能是通过在移除 VIN 后禁用然后重新启用它来退出。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的答复。

    上面报告的方法是当电池电压接近 BATUVLO 限值(3.0V)时、我将使用一种方法来避免这种300-400uA 的消耗。

    我必须将 BATUVLO 设置为2.6、否则具有更高的限值、问题仍然存在。

    有了这种方法,问题似乎就能得到解决,而这远不是我的测试。  

    从这些测试(BATUVLO 3.0和2.8和电池电压[3.1 - 2.8])中、似乎 锁定机制不能正常工作。 异常电流消耗消失、只是因为 PMU 被请求进入运输模式。

    我无法在2.6以下测试 BATUVLO,因为我们的硬件设计不允许这样做,但我想知道是否可以,我可能会有同样的结果(电流消耗不在预期范围内)?

    提前感谢您的反馈。

    此致

    里卡尔多·盖亚蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    我必须将 BATUVLO 设置为2.6,否则,使用较高的限值,问题仍然存在。

    这与我在实验室中看到的2.8V BUVLO 相关。

    我无法在2.6以下测试 BATUVLO,因为我们的硬件设计不允许这样做,但我想知道是否可以,我可能会有相同的结果(预计不会产生电流消耗)?

    这是我可能认为可能合理的、但必须进行测试。 幸运的是、暂时禁用 BUVLO 看起来像是可以使 BUVLO 比较器脱离该状态、而 BUVLO 比较器应在任何电池电平下正常工作。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的回复。

    当您提到禁用 BATUVLO 时、您能更具体地说明您所执行的步骤吗?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    我已经确定、当达到该意外电流时、设置 BUVLO =禁用、然后将 BUVLO 设置回所需值将阻止额外的电流消耗。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的回复。

    但在我们的情况下、主机微控制器关闭时会发生异常电流消耗(因为电压降至 BUVLO 阈值以下)、因此无法再与 PMU 进行通信。

    我可能遗漏了一些东西、但您能说明一下吗?

    然后、根据 BQ25150的手册、在电池有效模式下当 Vbat < VBatUVLO 时、不提到 PMU 将进入运输模式。

    根据这些发现、TI 是否会发布该手册的更新?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Riccardo、

    我们正在研究这一问题,并将在一周结束时作出回应。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    我将继续在内部进行研究、可能会发布手动更新。

    然后,根据 BQ25150的手册,当 Vbat < VbatUVLO 时,在电池激活模式下,没有提到 PMU 将进入运输模式。

    您多次提到 PMU 进入运输模式。 不应器件从 VBAT < VBUVLO 进入运输模式。 在这种情况下、您如何知道器件已进入运输模式?

    电池 FET 被关闭从而 PMID 电源轨与 BAT 电源断开以减少功耗。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan 和 Wyatt:

    感谢您的答复。

    我很抱歉,我的理解是,通过激活 batuvlo,船舶模式将进入。 实际上、我不确定这一点、因此查看了没有报告的手册。 谢谢确认。

    因此、在像我们这样的配置中、最后的注意事项是我们必须避免触发 batuvlo、否则会出现异常电流消耗。 因此让固件检查电压并启用运输模式。

    TI 是否可以在手册中提供此状态下电流消耗的指示(Vbat < Vbatuvlo)? 如果是,何时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    通常、我们建议在电池电压下降时进入运输模式、因为不管怎样、它都是最低的静态电流状态。 异常电流消耗似乎与 VIN 连接和断开定时在接近 VBUVLO 阈值的特定范围内有关。 在对这种行为进行内部调查以确定发生在什么情况下之前、将 会对手册进行更改、我无法确切说明何时会进行更改、但正在对行为的原因进行调查。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳