请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM36011 您好:
LM36011的技术手册中没有对 T3的时序有要求。

现在、当主机控制 SDA 时、它将从 SCL 低电平的一半开始控制。 这会导致一种情况、即在主机发送一个字节后、主机和从机同时控制 SDA。
例如:
当 SCL 被拉至低电平时、主机不会释放 SDA、而从器件此时将 SDA 拉至低电平以发送 ACK、导致出现一个"步骤"。 这种情况是否会对 LM36011的运行产生影响?

谢谢!