This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:有关 PG 输出仿真波形的确认请求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351293/tps63021-confirmation-request-regarding-simulation-waveform-of-pg-output

器件型号:TPS63021

尊敬的专家:

关于相关线程的仿真波形、客户还有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

ーーーQuestion

关于波形、当 L⇒H 时、上升非常急剧、当 H⇒L 时、下降非常缓慢。 (__LW_AT__平方米的红色火焰)

我想检查一下电路、因为这与我的理解相反。

(__LW_AT__我的⇒是,在开漏的情况下,它在 L⇒H 时缓慢上升,在 H)L L 时急剧下降。

您能回答以下两个问题吗?

①What 中使用了 PG 端子的某种连接方式?
它是否被上拉? 它的电阻值是多少? 等等

PG 端子的②The Ω 漏极开路电路被视为附加电路

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    您能否在此处附加您的仿真原理图?

    兰格兹

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。

    问题与您所连接的仿真波形有关。
    我相信您创建了仿真电路。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322139/tps63021-vout-voltage-when-pg-output-becomes-low-impedance

    您能请客户回答吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    恐怕我没有保存以前的仿真文件。  

    ①What 中使用了 PG 端子的某种连接方式?
    它是否被上拉? 它的电阻值是多少? 等等

    它是一个开漏结构、但不确定 FET 内部的准确电阻。  但根据 DS 中的规格、可以说典型电阻为4KOhm。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。

    这是否意味着您最可能在仿真中使用 TPS63021的漏极开路内部上拉电阻(约为4kΩ)?

    如果是、上面附加了波形的可能原因是什么、当 L⇒H 时、它上升得非常急剧、当 H⇒L 时、它下降得非常缓慢。 (方形红火焰)?

    明白了吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    不知道内部发生了什么情况。 但我敢肯定、这是 PG 的开漏结构。

    很抱歉。 这真的是一个旧设备,实际上我只有加密模型,所以我 SM 不知道到底发生了什么。  

    仅合理的解释应该是 PG FET 驱动器的拉电流和灌电流能力在仿真模型中并不相同。 但老实说、我认为这不应该发生。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    PG 是否为开漏?
    还是推挽式?

    您能否使用数据表中列出的上拉电阻器(1MΩ Ω)运行仿真?

    如果结果相同、客户可以理解 PG 拉电流/灌电流仿真模型不合适。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    请检查下面的仿真 sch 和波形。 是的、我们有同样的行为。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回复并运行仿真。

    我将与客户分享仿真结果。

    另一方面、您能否回答一下 PG 是开漏还是推挽式?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    PG 为漏极开路。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。

    客户需要更多信息。

    您能提供建议吗?

    客户着急。
    请在4月25日(星期四)之前提供您的答案。

    ——

    (1)您是否可以提供任何有关 TPS63021内部电路的文档?
    您能提供比数据表中的方框图更多的信息吗?

    (2)如果没有 TPS63021的详细方框图、
    您能否提供 PG 端子开漏电路的外设电路?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    这实际上是一个旧器件、我曾尝试返回此器件的文件夹、但未找到 PG 的详细说明。 目前、所附的图片只是我对 PG 开漏电路的了解。

    ——

    [/报价]

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。

    我会将 以下信息发送给客户。

    ーーー

    除了数据表中的方框图外、没有其他详细的方框图。

    关于 PG 电路、除了数据表指明它为开漏之外、没有其他详细信息。

    ーーー

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    谢谢、 抱歉、我无法为您的问题提供足够好的答案。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的回复。

    我了解。

    我已将您的意见发送给客户。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    再次感谢。 我是否需要继续打开该主题、以便收到客户的下一个反馈?

    此致

    陶氏