This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:使用 TPS259470LRPWR 进行设计

Guru**** 2529810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357380/tps25947-designing-with-tps259470lrpwr

器件型号:TPS25947

团队、您好!
我们正计划将 IC TPS259470LRPWR 用于我们的其中一个应用。
电源电压将是+5V。
电流限值设为4A。
器件将100%开启。
我们没有计划使用任何散热器或任何主动冷却机制。

我们将随着负载电流的增加将电路修改为5A。

器件是否能够承受100%时间的5A 电流?

正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sv:

    感谢您的联系!

    该器件能够支持连续5.5A 电流。 请按照我们的数据表和 EVM 用户指南中的布局进行操作。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以查看原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sv:

    原理图看起来没有问题。 您可以通过调整 R13来设置所需的电流限值。

    此致、

    勒凯什