请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 团队、您好!
我们正计划将 IC TPS259470LRPWR 用于我们的其中一个应用。
电源电压将是+5V。
电流限值设为4A。
器件将100%开启。
我们没有计划使用任何散热器或任何主动冷却机制。 
我们将随着负载电流的增加将电路修改为5A。
器件是否能够承受100%时间的5A 电流?
正在寻找您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我们正计划将 IC TPS259470LRPWR 用于我们的其中一个应用。
电源电压将是+5V。
电流限值设为4A。
器件将100%开启。
我们没有计划使用任何散热器或任何主动冷却机制。 
我们将随着负载电流的增加将电路修改为5A。
器件是否能够承受100%时间的5A 电流?
正在寻找您的回复。