大家好、
我们使用的是 TPS7B7702-Q1、我们非常关心 RJA 数据、应用才是汽车。 因此我们计划设计一个电阻测试板,如数据表所述,双确认 Rja 数据,以确保并选择合格的器件, Rja 应该是大约40.3℃ / W。
但我们没有以下 JEDEC 标准的详细要求、如果可以和我们分享或者展示参考的 RJA 测试板、我们将不胜感激、提前表示感谢。

此致、
昆岳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们使用的是 TPS7B7702-Q1、我们非常关心 RJA 数据、应用才是汽车。 因此我们计划设计一个电阻测试板,如数据表所述,双确认 Rja 数据,以确保并选择合格的器件, Rja 应该是大约40.3℃ / W。
但我们没有以下 JEDEC 标准的详细要求、如果可以和我们分享或者展示参考的 RJA 测试板、我们将不胜感激、提前表示感谢。

此致、
昆岳
您好、Nick。
非常感谢您的详细分享。 对于这块电路板、我仍然有一些问题。
应将 DUT 放置在电路板的中间?

2、布线长度仅为0.98英寸、如何将其连接到连接器?
第3层、我们需要确保第二层是 PWR、第三层是 GND? 对吧? PWR 是什么意思? 就像 TPS7B7702-Q1一样、PWR 是 VIN? 或 VOUT? 如果它有两个 VOUT、我们需要把它们连接在一起?

4、对于"热通路"、我需要添加多少个通路?

提前感谢。
此致、
昆岳
尊敬的 Kunyue:
1,我们应该将 DUT 放在主板的中间?
是的、DUT 位于电路板的中间。
2,迹线长度只有0.98英寸,如何连接到连接器?
此 JEDEC 板仅用于仿真目的、以评估热性能、因此板的边缘没有连接器。 走线只会端接到板的边缘。
3、我们需要确保第二层是 PWR、第三层是 GND? 对吧? PWR 是什么意思? 就像 TPS7B7702-Q1一样、PWR 是 VIN? 或 VOUT? 如果它有两个 VOUT,我们需要将它们连接在一起?
不一定。 其目的是提供采用已知 PCB 布局时的热性能指标。 如果您的电路板具有与 JEDEC 板相似的铜量、则您可以预期与数据表中报告的指标具有相似的性能。 您的布局不需要与 JEDEC 板匹配、通常也不需要。 在许多情况下、PCB 使用超过4层并且还具有多个 GND 层、这有助于提高热性能。
在本例中、PWR 是"电源"的简称、即一个专门用于向各种电路分配电源的平面。 在实际电路板上、该层可能用于 VIN 和 VOUT 网络布线(未连接在一起)。 它们包含在 JEDEC 板中、因为即使它们不直接通过金属传导热量、但确实会提供更大的热质量。
4、对于"散热过孔"、我需要添加多少个过孔? [/报价]通常、建议在散热焊盘下安装尽可能多的最小尺寸过孔。 最小尺寸取决于电路板制造商。 例如、较便宜的电路板制造工艺可能支持10mil 的最小钻孔尺寸、其他电路板制造商对于标准电路板制造可以支持4mil 的孔尺寸、对于更先进的电路板制造则可以支持更小的孔尺寸。 无论电路板制造商的最小钻孔尺寸如何、都应在散热焊盘下安装尽可能多的最小尺寸过孔、以符合电路板制造商的间距要求。
此致、
尼克