This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:需要使用标准板确认 RJA 数据。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355355/tps7b7702-q1-need-to-confirm-the-rja-data-using-the-standard-board

器件型号:TPS7B7702-Q1

大家好、

我们使用的是 TPS7B7702-Q1、我们非常关心 RJA 数据、应用才是汽车。 因此我们计划设计一个电阻测试板,如数据表所述,双确认 Rja 数据,以确保并选择合格的器件, Rja 应该是大约40.3℃ / W。

但我们没有以下 JEDEC 标准的详细要求、如果可以和我们分享或者展示参考的 RJA 测试板、我们将不胜感激、提前表示感谢。

此致、

昆岳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunyue:

    有关用于模拟热指标的 JEDEC High-k 电路板布局的信息、请参阅随附的图像。 如果不清楚、请告诉我。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢您的详细分享。 对于这块电路板、我仍然有一些问题。

    应将 DUT 放置在电路板的中间?

    2、布线长度仅为0.98英寸、如何将其连接到连接器?

    第3层、我们需要确保第二层是 PWR、第三层是 GND? 对吧? PWR 是什么意思? 就像 TPS7B7702-Q1一样、PWR 是 VIN? 或 VOUT? 如果它有两个 VOUT、我们需要把它们连接在一起?

    4、对于"热通路"、我需要添加多少个通路?  

    提前感谢。

    此致、

    昆岳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunyue:

    1,我们应该将 DUT 放在主板的中间?

    是的、DUT 位于电路板的中间。

    2,迹线长度只有0.98英寸,如何连接到连接器?

    此 JEDEC 板仅用于仿真目的、以评估热性能、因此板的边缘没有连接器。 走线只会端接到板的边缘。  

    3、我们需要确保第二层是 PWR、第三层是 GND? 对吧? PWR 是什么意思? 就像 TPS7B7702-Q1一样、PWR 是 VIN? 或 VOUT? 如果它有两个 VOUT,我们需要将它们连接在一起?

    不一定。 其目的是提供采用已知 PCB 布局时的热性能指标。 如果您的电路板具有与 JEDEC 板相似的铜量、则您可以预期与数据表中报告的指标具有相似的性能。 您的布局不需要与 JEDEC 板匹配、通常也不需要。 在许多情况下、PCB 使用超过4层并且还具有多个 GND 层、这有助于提高热性能。

    在本例中、PWR 是"电源"的简称、即一个专门用于向各种电路分配电源的平面。 在实际电路板上、该层可能用于 VIN 和 VOUT 网络布线(未连接在一起)。 它们包含在 JEDEC 板中、因为即使它们不直接通过金属传导热量、但确实会提供更大的热质量。

    4、对于"散热过孔"、我需要添加多少个过孔?  [/报价]

    通常、建议在散热焊盘下安装尽可能多的最小尺寸过孔。 最小尺寸取决于电路板制造商。 例如、较便宜的电路板制造工艺可能支持10mil 的最小钻孔尺寸、其他电路板制造商对于标准电路板制造可以支持4mil 的孔尺寸、对于更先进的电路板制造则可以支持更小的孔尺寸。 无论电路板制造商的最小钻孔尺寸如何、都应在散热焊盘下安装尽可能多的最小尺寸过孔、以符合电路板制造商的间距要求。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢您、您的解释非常清楚、我现在很清楚。

    此致、

    昆岳