主题中讨论的其他器件:LM74502
团队、您好!
我们计划将 IC LM74502HQDDFRQ1用于其中一种应用。
我们有一个使用12V 适配器工作的系统。
最大负载电流为12A。
在装配接线过程中、可能存在电源连接错误的可能性、并且可能会损坏系统。
所以我们需要过压保护和反极性保护。
有人能建议 LM74502HQDDFRQ1是否适合我们的应用?
电源电压=+12V
负载电流 = 12A。
器件将100%开启。
您能否为该应用推荐一款 MOSFET?
正在寻找回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我们计划将 IC LM74502HQDDFRQ1用于其中一种应用。
我们有一个使用12V 适配器工作的系统。
最大负载电流为12A。
在装配接线过程中、可能存在电源连接错误的可能性、并且可能会损坏系统。
所以我们需要过压保护和反极性保护。
有人能建议 LM74502HQDDFRQ1是否适合我们的应用?
电源电压=+12V
负载电流 = 12A。
器件将100%开启。
您能否为该应用推荐一款 MOSFET?
正在寻找回复。
您好 Shiven:
感谢您的答复。
您能解释一下什么是反向电流吗?
系统中没有电池、因此可能不需要反向电流保护。
请更正我的错误。
就像您说的、或许我们可以使用 LM74502。
此外、适配器电压反向时、它是否会损坏 IC?
在 BOM 和数据表中、电荷泵的飞跨电容值为0.1uF、而在应用手册中、该值为220nF。
如何选择飞跨电容器的值?
您能回顾一下下面的电路吗?
使能引脚直接连接到+12V 线路。
将过压设置为大约13.5V。
关于 MOSFET 选择、
应用手册中的参考设计 适用于小于5A 的负载电流、但使用的是 ID 为50A 的 MOSFET DMNH6012SPSQ。
我们的系统中有 MOSFET IPTG039N15NM5。
我可以将此 MOSFET 用于该电路吗?
正在查找您的回复