This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:使用 LM74502HQDDFRQ1进行设计

Guru**** 2385460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357374/lm74502h-q1-designing-with-lm74502hqddfrq1

器件型号:LM74502H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502

团队、您好!
我们计划将 IC LM74502HQDDFRQ1用于其中一种应用。
我们有一个使用12V 适配器工作的系统。
最大负载电流为12A。
在装配接线过程中、可能存在电源连接错误的可能性、并且可能会损坏系统。
所以我们需要过压保护和反极性保护。
有人能建议 LM74502HQDDFRQ1是否适合我们的应用?
电源电压=+12V
负载电流 = 12A。
器件将100%开启。

您能否为该应用推荐一款 MOSFET?


正在寻找回复。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi SV、

    如果您不需要反向电流阻断、LM74502会是合适的选择。

    对于 MOSFET、数据表中讨论了 MOSFET 选择指南。

    请参阅:  "9.2.2.2 MOSFET 选择"

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiven:
    感谢您的答复。
    您能解释一下什么是反向电流吗?
    系统中没有电池、因此可能不需要反向电流保护。
    请更正我的错误。
    就像您说的、或许我们可以使用 LM74502。
    此外、适配器电压反向时、它是否会损坏 IC?
    在 BOM 和数据表中、电荷泵的飞跨电容值为0.1uF、而在应用手册中、该值为220nF。
    如何选择飞跨电容器的值?
    您能回顾一下下面的电路吗?
    使能引脚直接连接到+12V 线路。
    将过压设置为大约13.5V。


    关于 MOSFET 选择、
    应用手册中的参考设计 适用于小于5A 的负载电流、但使用的是 ID 为50A 的 MOSFET DMNH6012SPSQ。
    我们的系统中有 MOSFET IPTG039N15NM5。
    我可以将此 MOSFET 用于该电路吗?

    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi SV、

    1.沿所示方向流动的电流称为反向电流。 这意味着、如果 VOUT > VIN、FET 仍将导通并提供一个路径。 而反向电流阻断控制器将关闭 FET。

    2.如果输入端电压反向, IC 不会损坏。  

    3.电荷泵电容器的选择在数据表中提到如下。

    4.您可以轻松地使用所选的 MOSFET。

    5.示意图看起来不错。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiven:
    感谢您的回复