This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:输出电压异常

Guru**** 2500265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358790/tps40304-vout-is-abnormal

器件型号:TPS40304

大家好、

我的客户 设计了一个输入电压=4V、输出电压= 3.5V、输出电流= 15A 的电源。 下面是他们的原理图。

R21、R28为空。 R18为2 Ω。

现在他们发现 Vout 仅为1.3V、没有负载。  

当它们连接2 Ω 负载电阻器时、没有 Vout。

如何解决该问题?

Br、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    问题可能是自举电路没有获得足够的电压来驱动高侧 MOSFET、并使高侧 OC 跳闸。  当输出电压升高到2V 时、电感器纹波电流上升到接近17A 峰峰值。  这与200μs 的超快速软启动相结合、可能会触发重复的 OC 关断。

    您可以通过查看 EN/SS 引脚和 SW 引脚以进行重复的软启动尝试来确认这一点。

    1) 1)尝试将 C26从3.3nF 增大到33-100nF、以实现更长的软启动。

    2) 2)验证 R18符合2Ω 而不是原理图中显示的2kΩ

    3) 3)如果增加 C26还不够、您可以尝试在 BP 到 R18和 C19之间的结之间添加一个肖特基二极管、以提高自举充电能力

    4) 4)如果 B+(输入电压)从不高于6.5V、则可将 BP 直接连接到 VIN、以绕过内部 LDO 并增加可用的栅极驱动。

    5) 5)由于高侧电流限制基于 TPS40304从 VIN 到 DW 的压降、因此请查看 VIN 如何连接到输入电压。  如果高侧 MOSFET 的 VIN 下降超过 IC 的 VIN、则可减小可用峰值电流并触发高侧 OC。