大家好、
我的客户 设计了一个输入电压=4V、输出电压= 3.5V、输出电流= 15A 的电源。 下面是他们的原理图。

R21、R28为空。 R18为2 Ω。
现在他们发现 Vout 仅为1.3V、没有负载。
当它们连接2 Ω 负载电阻器时、没有 Vout。
如何解决该问题?
Br、
月亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题可能是自举电路没有获得足够的电压来驱动高侧 MOSFET、并使高侧 OC 跳闸。 当输出电压升高到2V 时、电感器纹波电流上升到接近17A 峰峰值。 这与200μs 的超快速软启动相结合、可能会触发重复的 OC 关断。
您可以通过查看 EN/SS 引脚和 SW 引脚以进行重复的软启动尝试来确认这一点。
1) 1)尝试将 C26从3.3nF 增大到33-100nF、以实现更长的软启动。
2) 2)验证 R18符合2Ω 而不是原理图中显示的2kΩ
3) 3)如果增加 C26还不够、您可以尝试在 BP 到 R18和 C19之间的结之间添加一个肖特基二极管、以提高自举充电能力
4) 4)如果 B+(输入电压)从不高于6.5V、则可将 BP 直接连接到 VIN、以绕过内部 LDO 并增加可用的栅极驱动。
5) 5)由于高侧电流限制基于 TPS40304从 VIN 到 DW 的压降、因此请查看 VIN 如何连接到输入电压。 如果高侧 MOSFET 的 VIN 下降超过 IC 的 VIN、则可减小可用峰值电流并触发高侧 OC。