This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19531Q5A:子电路引脚编号定义

Guru**** 2501715 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19531Q5A, TINA-TI, CSD17581Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350337/csd19531q5a-sub-circuit-pin-number-definition

器件型号:CSD19531Q5A
主题中讨论的其他器件: TINA-TICSD17581Q5A

您好!  

请帮助我解决 TI 挑衅的 CSD19531Q5A 未加密 PSpice 模型的引脚名称。 我无法理解 库文件定义" .subckt Cgs 1 2 3 4"。 请告诉我、如果1、2、3分别为漏极、栅极和源极、则引脚4是什么。

此致  

西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cyril:

    感谢您关注 TI FET。 一些 PSpice。 库文件对寄生 FET 电容器、Cgs、Cds 和 CGD 使用列表化的电容器子电路。 这会考虑这些电容器与 VDS 的非线性特性。 它们在 FET 的主子电路中被实例化。 我们的所有模型使用相同的引脚约定:1 = D、2 = G 和3 = S。您不必将引脚分配给电容器子电路-只有 FET 子电路:。 SUBCKT CSD19531Q5A 1 2 3. 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    深切感谢您的答复。 当我在 ltspice 上基于 CSD19531Q5A 模型对同步降压转换器进行仿真时、仿真正在运行并卡住。 但是、如果我对其进行异步降压的测试、仿真将会运行。 您知道为什么会发生这种情况吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    某些用户在仿真同步降压转换器等开关模式电源时遇到了收敛问题。 我认为这个问题与表格化的电容器子电路模型有关。 解决此限制的一种方法是使用固定的电容值、但这可能会影响仿真的准确性。 我不是 LTSpice 用户。 如果您可以共享您的原理图、我就可以尝试使用 TINA-TI 进行仿真。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。 我附上了原理图。 "你看!

    此致  

    西里尔  

    .e2e.ti.com/.../synchronous-buck-using-csd19531q5a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    感谢原理图。 您能否解释一下用于驱动 FET 栅极的电压发生器 V2和 V3的语法。 如果上升和下降时间为1ns、您可能需要减慢它的速度。 您还可以尝试为两个 FET 添加一个小型串联栅极电阻器(1至5欧姆)。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我已经尝试添加串联栅极电阻器、但仍然无法正常工作。 仿真卡在5%。

    当我尝试减慢上升时间和下降时间(从1ns 到0.1us)时、我得到了如下面屏幕截图中所示的 LTspice 错误消息

    V2的语法:

    脉冲(0 10 0 0.2u 0.2u 3U 5.2u)

    V3的语法:

    脉冲(0 10 3.1u 0.2u 0.2u 1.9u 5.2u)

    此致、  

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    正如我之前说过的、我对 LTSpice 不是很熟悉。 我猜是这个问题与列出的电容器子电路有关。 我修改了连接的模型、为 CGD 和 Cds 使用固定的电容值(Cgs 已经是固定值)。 请查看您的仿真是否适用于此模型。 我在简单的非同步降压仿真中尝试了该模型、它可以正常工作。

    谢谢。

    约翰

    e2e.ti.com/.../CSD19531Q5A_5F00_fixedC.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cyril:

    跟进以查看修改后的模型是否在您的仿真中起作用。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    它不能与同步降压转换器一起工作。

    此致、

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyril。

    我不确定我是否可以做其他事情来帮助解决您的问题。 您能否尝试在仿真中使用不同的 FET、如 CSD17581Q5A、30V NFET、并将输入电压降至20V? 该器件的模型比较简单、不包含任何表格化子电路模型。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    我相信我已尽我所能为您提供帮助。 很遗憾、我不是 LTSpice 用户、因此将关闭该主题。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的支持...

    此致、

    西里尔