主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 CSD17581Q5A
您好!
请帮助我解决 TI 挑衅的 CSD19531Q5A 未加密 PSpice 模型的引脚名称。 我无法理解 库文件定义" .subckt Cgs 1 2 3 4"。 请告诉我、如果1、2、3分别为漏极、栅极和源极、则引脚4是什么。
此致
西里尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请帮助我解决 TI 挑衅的 CSD19531Q5A 未加密 PSpice 模型的引脚名称。 我无法理解 库文件定义" .subckt Cgs 1 2 3 4"。 请告诉我、如果1、2、3分别为漏极、栅极和源极、则引脚4是什么。
此致
西里尔
您好 Cyril:
感谢您关注 TI FET。 一些 PSpice。 库文件对寄生 FET 电容器、Cgs、Cds 和 CGD 使用列表化的电容器子电路。 这会考虑这些电容器与 VDS 的非线性特性。 它们在 FET 的主子电路中被实例化。 我们的所有模型使用相同的引脚约定:1 = D、2 = G 和3 = S。您不必将引脚分配给电容器子电路-只有 FET 子电路:。 SUBCKT CSD19531Q5A 1 2 3. 如果您有任何问题、敬请告知。
此致、
约翰·华莱士
TI FET 应用
您好、John:
我已经尝试添加串联栅极电阻器、但仍然无法正常工作。 仿真卡在5%。
当我尝试减慢上升时间和下降时间(从1ns 到0.1us)时、我得到了如下面屏幕截图中所示的 LTspice 错误消息
V2的语法:
脉冲(0 10 0 0.2u 0.2u 3U 5.2u)
V3的语法:
脉冲(0 10 3.1u 0.2u 0.2u 1.9u 5.2u)
此致、
西里尔
尊敬的 Cyril:
正如我之前说过的、我对 LTSpice 不是很熟悉。 我猜是这个问题与列出的电容器子电路有关。 我修改了连接的模型、为 CGD 和 Cds 使用固定的电容值(Cgs 已经是固定值)。 请查看您的仿真是否适用于此模型。 我在简单的非同步降压仿真中尝试了该模型、它可以正常工作。
谢谢。
约翰