This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:请推荐支持运输模式的充电器 IC。

Guru**** 2585585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358400/bq25300-please-recommend-charger-ic-which-support-shipping-mode

器件型号:BQ25300
主题中讨论的其他器件: BQ25620

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找符合以下条件的充电器 IC;

1.电池为锂聚合物电池、1节、4000mA、

2、充电电流:3A

3.具有内部电源路径。

4.具有运输模式、可使用专用引脚从运输模式唤醒。 (客户应将 Tact 开关连接到引脚。)

-客户希望在运输模式下没有电流通过电源路径,所以主 MCU 不能运行。

5.首选独立控制接口。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    BQ25300是一个独立充电器、 无法通过用户控制进入运输模式。 请尝试使用具有 I2C 控制和 QON 引脚的 BQ25620/25622。

    谢谢。